This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:如何降低功耗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z620, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315996/bq28z620-how-to-lower-power-consumption

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1、BQ28Z610

大家好、

我们的客户想要在2S1P 软件包中使用 BQ28Z620、但他们有以下问题、您可以帮助提供支持吗? 谢谢!

1. BQ28z620的功耗高于预期(50uA)、有没有解决方案可以降低它?

2. BQ28Z610、BQ28Z610-R1、BQ28Z620之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    即数据表中规定的器件支持的功耗。 可以 通过选择更高效的高侧 FET (我不知道使用了哪些 FET 来表征规格)来降低电流消耗。 但是、器件的实际 IQ 可能无法提供更好的性能。  

    2- BQ28z610与 BQ28z620。 BQ28z620是不同的硬件和固件、是更新的一代。  

    BQ28z610-R1与 BQ28z610。 相同的硬件、不同的固件。 R1版本是较新的固件。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的支持! 我可以延长睡眠模式下的唤醒间隔以降低功耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    另一个问题、客户想要在系统端设置 BQ28Z620、我们可以支持该设计吗? 此应用是否有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    在睡眠模式下、您始终可以延长该间隔时间。 但是、在睡眠模式下、监测计在 OCD 恢复时间内不能正常工作、这一点很好。 以下是完整的说明。 线程

    您是否想问 BQ28z620是否可用于系统端应用? 这种电量监测计是电池组侧电量监测计。 它可能不具备系统端所需的功能、但客户可以使其正常工作。 这将具有挑战性、因为它 主要是为电池组端实现而设计的。  

    此致、
    何塞·库索