This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:短路相关问题咨询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317516/tps2549-q1-consultation-on-short-circuit-related-issues

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

嗨、团队,

根据数据表中的说明、2549具有 Vbus 短路保护、但是它不会切断输出、而是将输出转换为恒定电流输出。 这将导致芯片过热。 在达到动作保护温度阈值之前、芯片不会关断。

我们要确认的问题是、
1.当检测到2549的外部短路时,必须关闭2549的 EN。
2.芯片没有关机有没有烧坏的可能?
3、请看下面的说明书中的图片。 这是 VBUS 接地短路波形。 它不是短路保护中提到的恒定电流输出。 这张图片中的测试场景是什么? 它是否与短路保护一章中的说明相冲突?

4.其他在客户应用中是否存在独立使用 EN 的先例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    经校准后、TPS2549具有电流限制、过热关断功能。 因此 IC 在任何情况下都不会损坏。