This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:引脚 FMEA 结果

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317515/tps62933p-pin-fmea-results

器件型号:TPS62933P
主题中讨论的其他器件:TPS62933

您好!

在产品开发过程中、我们发现了两个相邻引脚短路导致潜在火灾的情况。

当 BST 和 PG 之间的连接短路时、该器件开始消耗更多电流并在 VIN 引脚周围烧断一个区域。 最终 VIN 引脚处的连接断开、火灾自行熄灭。

我们想问您两个问题:

1.是否有此器件的引脚 FMEA 结果?

2.是否知道如何缓解这类相邻引脚故障期间的潜在危险?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    1.我们有 TPS62933引脚开路短路测试结果、如下所示。

    在我们的测试中、我们 为 输入电源设置了1A OC 限值、因此 我们 没有 看到像您的严重损害。

    2. PG 引脚为低压引脚,而 BST 引脚为高压引脚。 在器件运行期间、BST 电压将比 SW 电压高出大约3V~5V、因此 PG 引脚不能直接连接到 BST 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享测试结果。

    您是在上电前还是在运行期间应用了每种故障情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    提供的功率。