This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可充电+不可充电 MIL 规格电池的电池电量监测计建议

Guru**** 2584865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315491/battery-fuel-gauge-recommendations-for-rechargeable-non-rechargeable-mil-spec-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ35100BQ34Z100-R2

您好!  

我希望 TI 能够帮助我推荐一款电池电量监测计或 IC、以便在电池电量耗尽时能够保护电池不被切断。 我们使用的是 MIL-Spec 电池、特别是可充电 BB-2590和 BA-5390。 我们有一个迟滞电路、该电路会在10V 时切断电池的电源、直到看到10.5V 电压后才会重新开启。 我们的客户告诉我们、在使用上述电池进行测试期间、他们看到他们的装置在另一个应用的切断电压下持续开启和关闭。 除了说电池已打开和重新关闭外、他们没有测量消耗电量的电池电压电平上升了多高。 出于安全原因、我们希望确保在电池电量耗尽时不会通过此周期。

我对 TI 团队的问题是:  

-是否有任何建议用于监测提到的电池的电量监测计?

-磁滞电路是否应该为其开启提供更高的电压电平? 由于我们没有电压值、因此我们不确定电量耗尽的电池是否会在空载条件下从10V 跳至12V、然后在有负载条件下恢复至10V。  

如有任何帮助,将不胜感激。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供所使用的电池和电池节数(例如:2s2p)的数据表以帮助我更好地推荐电池电量监测计?

    我对您问的第二个问题究竟是什么感到困惑、您能否进一步解释电路和问题?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、好的。 以下是客户计划使用的电池之一的链接。  https://www.ultralifecorporation.com/ECommerce/product/ub0023/type-ba-5390a-u-15v-111ax2 

    至于我的第二个问题:我们将电池的截止电压设置为大约10V、并将系统设置为在它看到10.5V 或更高电压时再次接受电池电源。 但是、当电池与负载断开连接时、我们无法确定电池的电压。 我的假设是、当电池与系统断开连接时、电池的电压会升高、但是电池电压升高的程度尚不清楚。 如果在与负载断开连接时电池上的电压超过10.5V、则系统可能会重新开启然后关闭(由于电池已经耗尽)。 这可能导致电池出现不必要的功率振荡、因为电量已耗尽、可能会带来 安全风险。 由于这会带来安全风险、我希望确保在截止时防止电池上出现不必要的功率振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于标题中提到的不可充电电池、我推荐使用 BQ35100、这款电量监测计适用于原电池。

    对于可充电电池应用而言、BQ34z100-R2可能是最佳选择、因为它是栈顶电量监测计、具有宽电压和电流容差。  

    我鼓励您查看完整的产品组合。  电池电量监测计产品选择| TI.com

    对于您的第二个问题、感谢您的解释。 这取决于化学成分。 我建议对电池完全放电以记录电压、然后让电池静置2小时并记录电压。 这应该会告诉您需要设置阈值的位置、以避免不必要的功率振荡。

    此致、

    埃文