This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2413:C 引脚将出现20.08V 电压尖峰、持续时间~1-200ns

Guru**** 2510085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314322/tps2413-the-c-pin-will-see-a-20-08v-voltage-spike-duration-1-200ns

器件型号:TPS2413

您好、专家:

请允许我支持您查看此案例、我们还发送了 FA 来检查。

但我们需要您的想法、如下所示了解更多详细信息和评论

当关闭状态 PSU 插入12Vbus 时(1 PSU 就绪,12.2V 处于电压总线),C 引脚将看到20.08V 电压尖峰,持续时间~1-200ns。

因为尖峰超过了引脚 C 18V IC 额定电压。 是否是导致 IC 引脚 C 发生击穿的原因?  请对此结果作出评论。

 另外、能否给我一些其他一些可能细分 IC 的案例或示例? 我会尝试进行仿真或评估。

他们 在引脚 C 上添加了一个 RC、10 Ω 和1nF、在12V 和引脚 C 之间连接了10 Ω R24。

您认为此设计存在任何风险吗?

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

    让我仔细研究一下这个问题、然后再和您联系。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    任何超过器件的绝对最大值的值都可能会损坏器件。 RC 缓冲器能够改变反向电流阻断阈值。 您可以在输出端添加旁路电容器以抑制瞬态。  

    谢谢。此

    致、 S·迪尔