This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756EVM

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, EV2400, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315102/bq25756evm-bq25756evm

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ25756

你好

我正在尝试在没有 电池的情况下在 BQ25756EVM 中评估240W 输出。

但我无法 在  BQ25756EVM 和 EV2400文档中找到如何在240W 输出下运行 BQ25756EVM。

 告诉我如何在240W 的功率下运行 BQ25756EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nobuyuki:

    您是想要评估 USB-EPR 输入/输出、还是想要以240W 输出为电池充电?

    BQ25756能够处理 USB-EPR 输入的所有电压和电流。 此外、BQ25756还能够在反向模式下输出 USB-EPR 所需的所有电压和电流。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan。

    感谢您的答复。

    我正在尝试评估 USB-USB PD 输入/输出。

    反向模式意味着下图中的 VAC 被视为输出、VBAT 被视为输入、对吧?

    如果可以、 可以使用12V 电池或电源器件作为输入、并使用负载电阻器作为输出来评估 USB-EPR (48V/5A)、对吗?

    在这种情况下、我应该对此电路板采取哪些具体步骤?

    我是否 只是在 Vin 和 VOUT 引脚上使用单个电阻器进行设置? 或者我是否需要 在电池管理中配置任何内容?

    请给我任何建议。

    此致、

    信行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nobuyuki:

    反向模式意味着下图中的 VAC 被视为输出,VBAT 被视为输入,对吗?


    是的、正确。

    如果是, 可以通过使用12V 电池或电源设备作为输入,并使用负载电阻作为输出来评估 USB-EPR (48V/5A),对吗?


    是的、正确。

    在这种情况下、我应该对此电路板采取哪些具体步骤?

    [/报价]


    要运行 USB 输出、您需要设置 EN_REV = 1、将 VSYS_REV 设置为所需的输出电压、并将 IAC_REV 设置为所需的输出电流限制。 当 BQ25756在反向模式下启动时、默认情况下反向输出电压为5V。

    您还需要将2mΩ 感应电阻器更改为5mΩ 感应电阻器、以使反向电流限制精确到符合 USB-EPR 标准。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    我能够确认 BQ25756的输出为240W!

    感谢您的支持!

    此致、

    信行