This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730无充电输出电压

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25730, BQ25730EVM, BQ34Z100-R2, BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306993/bq25730-no-charge-output-voltage-for-bq25730

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ25700BQ34Z100-R2BQ25756、BQ24610、 BQ25750

您好!

我们将 BQ25730用于系统和电池充电、而原理图则参考 BQ25730EVM、  

现在没有充电电压、系统电压仅为9.3V (输入12V)、请查看以下原理图并提供您的评论、谢谢。

e2e.ti.com/.../ext_2D00_bat_5F00_sch_5F00_rc3_5F00_20231202_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、这种情况有任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    BQ25730器件原理图上似乎没有任何错误。 系统电压为9.3V 是因为您已将 CELL_BATPRESSZ 引脚设置为3节电池。 这种行为是预期行为。

    对于电池、我建议  由该器件的专家通过发布另一个问题来审阅该器件的原理图。 它看起来 Q13的栅极悬空。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    我们现在没有充电电压、我在"价格"中强调了这一点。

    并测试电压:REGN=6.42V、ILIM=2.3V、IADPT=0.04V、IBAT=0.14V、PSYS=0V、 因此、请确认规格是否正确、谢谢吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    在您发布问题和发布回复之间、是否有任何变化? 您是否修复了 Q13的浮动栅极? 您是否查看了电量监测计原理图? 您可以尝试将 PGND 连接到充电器的 GND 吗?

    如果电池未充电或 SYS 未消耗任何功率、PSYS 将显示0V。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    是的、我们移除了 Q13、但没有充电电压、您的意思是我们需要将 PGND 连接到 GND?

    我们不知道如何测量和 波形以确保  原理图的故障部分、您这边有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    让我们通过首先确保充电器 IC 正常工作、逐一调试这一步。 您是否可以将 PGND 连接到 GND 并将电池+VE/-ve 端子直接连接到 BAT+/GND、看看是否发生充电? 如果情况正常、那么我们可以继续下一步。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将 PGND 连接到 GND、将 Ve+/Ve-连接到 BAT+/GND、并且也没有电池电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您可以共享充电器的寄存器映射吗? 我怀疑充电器可能存在某种故障或在 VINDPM/IINDPM 中。 系统电压是否仍然为9.3V?

    我还将此线程移至 BGP、以获得电量监测计支持。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我已经查看了您的原理图、TS 引脚上的10K 电阻器是 TS 引脚上的一个热敏电阻?

    客户是否会使用外部热敏电阻(在电池组上)?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    TS 引脚10K 是薄膜电阻器,内部没有温度测试,我们没有输出充电电压后,我们移除了 电量监测计,谢谢.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    下面是充电器设置的寄存器映射、请参阅它们并提供您的推荐、如果有任何错误、谢谢。

        0.725027] bq25700充电器 4-006b: 读取 芯片 ID=D5
    [0.726324]     REG0x0 : 0x70e
    [0.727619]     REG0x2 : 0x9c0
    [0.728910]     REG0x4 : 0x2220
    [0.729234]     REG0x6 : 0x2220
    [0.730528]     REG0x8 : 0xa40
    [    0.731819] REG0xa : 0x0
    [0.733109]     REG0xc : 0x5800
    [0.733661]     REG0xe : 0x5800
    [0.734955]     REG0x20 : 0x8400
    [0.736248]     REG0x22 : 0xb800  
    [0.737541]     REG0x24 : 0xa00
    [0.738832]     REG0x26 : 0x2f00
    [0.739381]     REG0x28 : 0x2f00
    [0.740673]     REG0x2a : 0xe
    [0.741964]     REG0x2c : 0x595c
    [0.743257]     REG0x2e : 0xd540
    [    0.744548] REG0x30 : 0x3f00
    [0.745838]     REG0x32 : 0xb7  
    [0.747130]     REG0x34 : 0x434
    [0.748421]     REG0x36 :0x4a81  
    [    0.749711] REG0x38 : 0x41a0
    [0.751004]     REG0x3a : 0xa0ff
    [0.752295]     蓄电池 充电 电流: 0mA
    [0.752619]     电池 放电电 流: -1536mA
    [    0.753911] VSYS 电压: 8576mV
    [    0.755202] 电池 电压: 8768mV
    [    0.756495] 设置 CHARGE_CURRENT : 2496mA
    [    0.757787] MAX_CHARGE_VOLTAGE: 8736mV
    [    0.759077]    INPUT_VOLTAGE: 3200mV
    [    0.760371]    INPUT_CURRENT: 500mA
    [    0.761662]   最小 SYS_Votage: 7168mV
    [    0.763279] 状态:
    [    0.763286] AC_STAT:  1
    [    0.763293] ICO_DONE: 84
    [    0.763299] IN_VINDPM: 185
    [    0.763305] IN_IINDPM: 8
    [    0.763312] IN_FCHRG: 128
    [    0.763318] IN_PCHRG: 255
    [    0.763324] IN_OTG: 255
    [    0.763330] F_acov: 255
    [    0.763336] F_BATOC: 47
    [    0.763342] F_ACOC: 0
    [    0.763349] SYSOVP_STAT: 0
    [    0.763354] F_LATCHOFF: 0
    [    0.763361] F_OTGOVP: 0
    [    0.763367] F_OTGOCP: 0
    [    0.763381] ti、充电电流、 val: 2500000、 tbl_id =39
    [    0.763395] ti、最大充电电压、 val: 8750000、 tbl_id =546
    [    0.763404] ti、input-current-sdp、 val: 500000、 tbl_id =10
    [    0.763414] ti、input-current-dcp、 val: 2000000、 tbl_id =40
    [    0.763423] ti、input-current-cdp、 val: 2000000、 tbl_id =40
    [    0.763433] ti、minimal-sys-voltage、 val: 7400000、 tbl_id =24
    [    0.763442] ti、otg-voltage、 val: 5000000、 tbl_id =8
    [    0.763452] ti、otg-current、 val: 500000、 tbl_id =10
    [    0.767622] moqi: func=bq25700_hw_init、 line=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    充电器似乎未处于任何故障状态。 充电器状态 0x20寄存器显示它处于快速充电状态。 这意味着电池电压足够高、可以施加快速充电电流。 您的 ADC 回读还显示测量的电池电压8768mV (reg:0x2c=0x595c)和测量的充电电流6016mA (reg:0x28=0x2f00)。 您是否确定测量的 BAT+端子电压为0? 您可以仔细检查电池端子电压和充电电流吗?

    另外、我看到在您的 MAP 说明之后、充电电流0和放电电流-1536mA。 那里发生了什么? 即使在该情况下、BAT 电压也显示非零8736mV。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您知道、10K 电阻器不会用作热敏电阻、并且该寄存器会报告约25度的电压。 C.

    如果已移除 Q13栅极、我在原理图中看不到任何明显的错误。  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    当 Munir 问我一个问题时、我注意到了原理图上的一些东西。 电池上的 V-需要连接到另一个 GND、然后连接到电路板的其余部分、所有电量监测计 GND 都应参考此数据。 我建议更改所有电量计 GND 的 GND 符号、以将它们与其余 GND 区分开、然后将新的 GND 符号添加到 V-。  

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    我们将 chager max 设置为 电压和最大值。 并且 解决了无输出充电电压问题、

    我们知道、电池充电 IC 是自动进行输出的、  

    这是 针对输出的 I2C 配置所必需的吗? 这是非常 困难的出生产线,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我们将在完成 BQ25730设计后测试电量监测计、并将反馈测试结果给您、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我无法理解您所说的"充电 IC 自动用于输出"的含义。 您能解释一下吗?

    此外、您所连接的寄存器映射表明、充电器通过 ADC 测量8.7V 的电池电压。 所以、我不清楚为什么您没有看到输出电压。

    在连接电池的情况下、请使用示波器捕获 VBUS、VSYS、VBAT、SW1和 SW2、然后再次提取寄存器映射。 然后再次 请 从充电器上完全取出电池、然后再次测量电压迹线。 我们需要看到电池端子是否短路。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    现在仍然没有充电电压、 VBUS、VSYS、VBAT、SW1和 SW2的波形请参阅连接:

    e2e.ti.com/.../BQ25730.zip

    我们现在无法读取 I2C 数据、请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    文件夹名称不是英文的、所以我看不到它们。 不过、从波形中、我看到一个文件夹包含 VBAT=0、另一个文件夹包含 VBAT= 10V。 我在其中假设 VBAT=0对应于无电池、VBAT=10V 对应于电池。 开关节点波形显示充电器正在开关和运行、不会出现任何问题。 连接电池后、您实际上具有充电输出电压。

    这意味着您的问题"无充电输出电压"是指在没有连接电池的情况下、您在 VBAT 上没有电压。 假设情况是这样、这是器件的默认行为。 如果您想要在未连接电池的情况下在 VBAT 终端上显示电压、则需要设置寄存器30h 位字段0中的自动唤醒位。 即使在这种情况下、您也只能在 VBAT 终端上看到 VSYS_MIN。 您将不会看到您在 MaxChargeVoltage()中设置的电压。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  MD
     对于 BQ25730:   
    1) 1) 是否可以     在不 配置 寄存器的情况下为电池充电?  (不 使用 I2C)
    2) 2)当 连接  电池时、   发现  有  一个 电压 回流 到 R1 (0.005 Ω) 、  电压 为 2.0V。   这是 正常的吗?


    2. 对于 BQ25730 和 Q34Z100-R2 :  
            库仑计的 PACK-问题: 如    EVM 图所示、     将  PACK 连接  到     库仑计 芯片的 SRN、         负载 和 充电 芯片的 PGND 负载 以及     充电器的接地端是否正确?         现在我还有点担心和不确定、

    对于 BQ34Z100-R2  、我们有 以下 2 个问题:
            电池 芯片2引脚的数据表  用于  输出引 脚、 但   实际上 没有 电压输出。   如何  控制       4针的电源连续性?   我是否 需要  上拉 两个 引脚?
                  当  电池  充满     电或未充满电时、4引脚 BAT 电源的分压器的确认参数是什么? BAT 引脚输入电压范围是  多少伏可以工作?
    4.       SW1的实际功能是什么?          充电时是否需要按下开关?  是否   可以  取消 SW

    5、详见所附示意图
    e2e.ti.com/.../ext_2D00_bat_5F00_sch_5F00_rc3_5F00_20231210.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  MD

    我按照此图像来配置寄存器、但仍然无法充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    1.否。 该部件需要主机控制才能进行充电操作。

    2.您是否认为 R1上的压降为2V? 只要连接电池、R1上是否始终存在2V 的压降?

    我不支持  Q34Z100-R2。 如果 您有任何与电量监测计和 PACK-引脚相关的问题、则需要向该器件的支持团队提出。 Evan 是该主题中针对电量监测计的支持。 您可以在该主题中通过回复他的评论或创建新的 e2e 主题向他提出这些问题。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您从充电器中提取的寄存器映射吗? 如果不是、请与我共享上述配置的寄存器映射、以便我可以进行调试。 适配器的输入功率是多少? 确保输入功率大于电池充电功率。

    您是想在连接或不连接电量监测计的情况下充电? 据张亮说、我的印象是、我们首先只使用裸电池测试充电器。 因此、请确保电量监测计未连接到充电器、以便我们可以一次测试一个。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您能回答 xyr 关于电量监测计的问题吗?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  MD

    第一点被理解,非常感谢您!
    第二点是连接电池时、芯片 Vbus 有2.0v 电压、而不连接充电器。

    期待您的回复
       谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    很抱歉再次要求您澄清此问题、但我仍不清楚。 您是否认为 VBUS 在连接电池后有2.0V 电压、但没有连接适配器? 即、您已断开适配器连接、插入电池、看到 VBUS 上的电压为2.0V?  

    但您先前说过 R1两端的电压是2.0V? 也请澄清一下。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    2)是的,电池组-应该连接到 SRN。 不确定充电器上的哪个引脚应该连接到电池组-、Munir 可能可以帮助您做到这一点。

    3) 3) 发送给我的原理图有几个相关部分。 用于电量监测计的 GND 需要与电路板的其余部分隔离。 TS 引脚上的10K 电阻器不会用作热敏电阻。 我鼓励您查看 EVM 原理图和布局指南。 Vbat 的最大电压为数据表5.5V 6.1。

    最大额定值和布局- 采用 Impedance Track 技术的 BQ34Z100-G1宽量程电量监测计数据表(修订版 D)(TI.com)

    原理图- BQ34Z100-G1技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    4) 4) SW1、3.9 of TRM

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  MD:
        1.是的,只有电池在没有适配器的情况下连接。 发现芯片管脚1 VBUS 管脚的反向电压为2.0V、这是否正常?

    2.由于 Q13的隔离,D2输入只能在电池接通时工作。 请检查这样修改输入端子是否更好、您能看一下下图、用 N-tube 吗? 或者要更改为 p 管、添加 NPN 三极管控制效果好吗?


    3、电池的负电极通过库仑计到达 BQ25730的针27至 GND 后,针27是否能承受超过16A 的电流?


    4、现在没有充电,在动力运行中没有发现任何错误。 我可以问在什么情况下 BATDRV 将打开 Q5来为电池充电吗? 以下两个图显示了使用电池和不使用电池时的电压。 我需要测试硬件电路的更改还是需要更改寄存器?



    谢谢!
    e2e.ti.com/.../ext_2D00_bat_5F00_sch_5F00_rc3_5F00_20240113.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Evan:

    1, 第一个 点 是 清楚的。
    2,第二个要点是芯片的 BAT 引脚是电压输入、当 EVM 中使用超过3节电池时、需要使用 P 管(Q5)为芯片供电。 Q5的 G 极点由 Q4控制、Q4的 G 极点将为高电平、但 BQ34Z100-R2的 VEN 引脚在停止工作时没有高电平输出、因此 BAT 未通电。 那么 BQ34Z-R2的 VEN 是否始终必须由 REG25上拉? 可以在规格手册中看到 BAT 的电源电压在-0.3~5.5V 范围内、并且哪个引脚的电源电压为2V~5.5V 可以正常工作、对吧? 低于多少 v 不起作用? 如果是、我身后的电池可以挂起9V~18V 电池吗?  BAT 是否仅用于测量电池电压? 0V 至5.5V 电压范围内的电压是多少?
    3,规范 VCC 指的是哪一个?  或者 REGIN VCC 是否位于中? 但规格书中 REGIN 的最大电压为5.5V、最小电压为-0.3、0V 仍然可以工作? VCC 的最大电压为2.75V、最小电压为0.3V。 该芯片可以在0V 电压下工作吗? 实际上、最小工作电压是多少? VCC 这个引脚是芯片、引脚是什么?




    谢谢!
    e2e.ti.com/.../7587.ext_2D00_bat_5F00_sch_5F00_rc3_5F00_20240113.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    我读取的图形不是寄存器映射、这里是我读取的值。 我使用12V 3A 充电器作为电源。


    [0.653613] BQ25700:0x00:0x70E
    [0.] 654225] BQ25700:0x02:0x9C0
    [ 0.654840] BQ25700:0x04:0x34B8
    [ 0.655451] BQ25700:0x06:0x04
    [ 0.656062] BQ25700:0x08:0x00
    [ 0.656673] BQ25700:0x0A:0x1E00
    [ 0.657285] BQ25700:0x0C:0x1800
    [ 0.657895] BQ25700:0x0E:0x1000
    [ 0.658509] BQ25700:0x32:0x2237
    [ 0.659117] BQ25700:0x3A:0xE0FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    这是从寄存器中读取的最新值、我将寄存器35放在第三个位置0之后。 BATDRV 引脚将被下拉至3.83V、当前的 VCC_SYS 电压与 BATT+的电压相同、但读取电流仍然为零、我需要如何修改这种情况?


    [ 0.651190] bq25700:REG0x0:0x70e
    [ 0.651812] bq25700:REG0x2:0x0
    [ 0.652429] bq25700:REG0x4:0x3138
    [ 0.653045] bq25700:REG0x6:0x9c4
    [ 0.653660] bq25700:REG0x8:0x3C00
    [ 0.654276] bq25700:REG0xa:0x200
    [ 0.654895] bq25700:REG0xc:0x5c00
    [ 0.655509] bq25700:REG0xe:0xa00
    [ 0.656122] bq25700:REG0x20:0x8000
    [ 0.656734] bq25700:REG0x22:0xb800
    [ 0.657346] bq25700:REG0x24:0xa00
    [ 0.657958] bq25700:REG0x26:0x7f00
    [ 0.658576] bq25700:REG0x28:0x0
    [ 0.659193] bq25700:REG0x2a:0x0
    [ 0.659810] bq25700:REG0x2c:0x0
    [ 0.660425] bq25700:REG0x2e:0xd540
    [ 0.661040] bq25700:REG0x30:0x3f00
    [ 0.661660] bq25700:REG0x32:0xb7
    [ 0.662276] bq25700:REG0x34:0x34
    [ 0.662892] bq25700:REG0x36:0x4a81
    [ 0.663508] bq25700:REG0x38:0x41a0
    [ 0.664123] bq25700:REG0x3a:0xe0ff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    1.是否以某种方式启用了 OTG? 否则、VBUS 上不应有任何电压。

    2.理想情况下,对于 D2,应使用电池组端子。 例如、如果电池组有 PACK+/PACK-端子、则 PACK+用于 D2。 在这种情况下、BAT+的行为类似于 PACK+、因此应使用 BAT+。  

    然而,我的印象是 Q13已经被删除,正如张亮在第五次答复中所说的。 电量监测计支持团队的 Evan 也假设 Q13已移除。 为了确保 Q13不会阻断充电电流、我要求您将 Q13的漏极/源极短路、从而有效地将其从电路中移除。 当我们解决无充电电流问题时、您可以稍后介绍 Q13。

    3.使用5m Ω 的传感电阻器时,支持16.2A 的充电电流。 引脚27可以支持这一点。

    我想知道、您是否正在尝试以16A 的充电电流为一个3S 电池充电? 正如 Izh 提到的适配器为12V 3A。 您可以使用此适配器以小于3A 的充电电流为3节电池充电。 如果您设置的充电电流大于此适配器的充电电流、充电器将不会输出任何充电电流。  

    4.当在寄存器35h 中启用 BATFET (默认启用)时、BATDRV 将在电池低于 VSYS_MIN 时以线性模式开启 BATFET、并在快速充电模式下完全开启。  确保 EN_PORT_CTRL 为1以使 BATDRV 正常工作。

    此致、

    穆尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Izh、

    我不明白您在寄存器35上的意思。 但是、根据  REG0x34:0x34、我注意到寄存器35上的 EN_PORT_CTRL 为零。 你把它关闭了吗? 默认情况下、它应该为1。

    您想为电池充电的充电电流是多少? 您需要在寄存器02h 中设置所需的充电电流。 而且、基于12V 3A 适配器和3节电池(12.6V)、您可以用不到3A 的充电电流为电池充电。 具体而言、充电电流应小于12V x 3A/12.6V 或2.85A。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    1 μ A OTG,  、 仍为 2.0V 电压

    2. 是的, Q13 已  取消 并  直接 连接。

    3、BQ35730   没有 充电 电流、  负极 电池      经过  库仑计返回 BQ25730。  请 协助  确认  是否   合理?  蓄电池 负极 直接 接地 测试 也 没有  充电 电流。  希望能 帮助 您 提出 一些 想法 和 建议、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    您想为电池充电的充电电流是多少? EN_PORT_CTRL 是否也为1?

    如果 EVM 上也显示了 VBUS=2.0V、我来看看这个情况。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    我们 希望   以 6A 电流进行充电

    2 现在  最新的 充电 寄存器 信息   如下所示

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    我在前面已经提到过、您可以使用的充电电流小于3A。 任何高于该值的电压、充电器都将无法充电。

    您的输入功率为36W。 如果您要用75.6W 的6A 电流为12.6V 电池充电。 但您具有正确的12V 3A 适配器吗?  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  
         遗憾的是 , 我们 没有   清楚地说明。          我的一位 同事 和 另一 位同事使用3A 适配器 、 我 使用  10A 稳压器  提供 13V 电源、 这 也  没有 充电 电流。  明天、 我们  还将   ILIM_HIZ 硬件  分压器配置 为  相应的 适配器。      还将  测试电流3A 以 进行确认。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    感谢您的澄清。 有多人以不同的设置回复此主题、因此很难跟踪信息。 借助13V 10A 适配器、您 可以 提供6A 充电电流。 关于直接连接到充电器 PGND 的电池负极端子、我认为不存在任何问题。 这可能是一个很愚蠢的问题、但我仍需要验证。 我看到充电器引脚27在原理图上有一个接地符号、带有字母"F"。 该符号是否与电路其余部分的公共接地相连? 充电器的接地端也应该是电池的接地端。 例如、用于 VBUS 的接地也应该是针对引脚27的接地。

    我相信在这个阶段、最好是 您使用一个 EVM 来测试电池的充电情况。 我们将反复讨论几个星期、有很多人在提供 很容易让人困惑的信息。 借助 EVM、您可以非常轻松地测试电池充电问题以及使用电量监测计进行充电。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

     我还有一个疑问。 我们的电池都是3000aH。 应该是的、无论我们面前有多少个适配器或电源、为电池充电的电流都仍然有电流。 电池充电缓慢、但不会耗尽电流。
    我们有三位同事在联合调试、一位同事的适配器使用3A、6引脚电压现在是1.6V_3A、另一位同事和我使用10A 稳压器提供13V、而6引脚电压是2.2V_6A、 但所有三个电路板都没有充电电流、前面的输入电流很低、不符合要求、也不应该有任何电流

    现在、引脚27独立连接到库仑计检测引脚的 SRN 位置。 如果其它导线没有连接、那么引脚27的 PGND 应该用一个电阻器或跳线接至 GND 吗?

    此外、现在 BQ25730的引脚8、引脚9和引脚10中无电压、如果这些引脚的电压为3.3V、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    感谢您的描述。 请允许 我们花几天时间 在实验室中对此进行测试、因为这里的天气和道路条件对我们来说很差、我们可以返回办公室。  

    同时,让我在这里讨论一下我们手头的问题。 如果系统或电池上没有电、则引脚8、9和10将不会显示3.3V。 这些引脚可测量输入和输出中的电流和功率。 由于系统不消耗任何功率、电池未充电、输入电流将非常低、IADPT、IBAT 和 PPSYS 引脚会在零电压下反映这种情况。

    从您之前共享的示波器跟踪中可以看到、交换节点具有切换活动、这表明转换正在运行。 寄存器映射表明也没有故障。 这意味着充电电流路径肯定存在问题。 我注意到电池符号已如下图所示发生变化。  

    引脚3 (VR)和引脚4 (-1)。 我不熟悉此电池符号。 它们有什么功能? 您能否提供 电池数据表的链接?

    充电控制器引脚27的 PGND 应连接至 GND。 它可以使用0欧姆电阻器或跳线来完成。 由于我们在没有电量监测计的情况下进行调试、因此连接应该如下所示。 这可确保充电电流返回路径至 PGND。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

     1、电池符号是一个2针接插座,1英尺是负极电池,2英尺, 3英尺和4英尺实际上是座椅的固定脚。 下图显示了充电板和电池之间的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    感谢您的澄清。 红色/黑色电线看起来是电池的+ve/-ve 端子。 您是否根据我在上一次回复中分享的图表测试过电池充电? 如果不是、请按此方式安排。 我不认为充电会失败的任何原因。 拆下 所连接的充电路径中的任何库仑计。 如果仍然无法正常工作、我强烈建议您订购 BQ25730EVM、并将其作为参考。

    您还能分享电池的数据表吗?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

        现在 BQ25730的充电电流仅与200mA 有关、I2C 不稳定、且未进行良好调节。 您是否有大电流的芯片型号? 直接插接适配器就可以给电池充电、我们想要使用一个没有 I2C 控制的高电流6A~8A 充电芯片、就可以做一个可以给2到4节电池充电的充电板、 最好为5000AH 电池充电5到6个小时、以便完全充满电、请告诉我可以使用哪种芯片?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    首先、有了充电电流、这是个好消息。 哪些变化确保了存在充电电流? 在根据图表进行连接后是吗? 如果是、则表示电量监测计的连接方式有问题。  

    其次、我不明白 I2C 不稳定且调整不当意味着什么。 您是说无法建立 I2C 通信吗? 没有理由在芯片以正确的电压供电时中断 I2C 连接。  

    第三、该器件能够提供高达16.2A 的充电电流。 但是、仅在电池电压高于 VSYS_MIN 时才会应用该快速充电电流。 否则、充电电流限制为384mA。 请参阅数据表部分  9.3.21.7.

    第四、遗憾的是、如果没有通过 I2C 进行主机控制、此部件将无法运行。 如果您仍想使用 BQ25730、建议订购 EVM 并测试您的充电设置。 连接电池时、VBUS 上不应有2.0V 电压。

    有一个昂贵的选项 BQ25756、在无 I2C 控制的情况下允许高达20A 的充电电流。 还有一个仅降压选项 BQ24610、它是独立的、能够提供10A 充电电流。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

        如果我们使用 BQ24610芯片、就要使用19V/4A 或更大的适配器充电、对吧? 五小时是否意味着充满电? 可以为多少 mAh 电池充电? 因为我们电池后级的电源设备是12V~16V 的电源、所以如果 VSYS 的电压有时超过充电器的电压、后级设备会面临风险、 因此、有必要在电源之后为后级添加一个降压转换器。 或者、将适配器输入电压更改为15V 是更好吗? 但是、您能否估计降低电压后的充电速度慢得多?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xyr、您好!

    1.您的适配器额定值将取决于输出功率。 例如、如果您要使用8A 充电电流为12V 电池充电、则输出功率为96W。 19V/4A 适配器不能提供该电源。 那么您需要使用具有更高电压和/或电流额定值的适配器。

    2.电池的充电时间取决于电池的充电电流和容量。 很难找到为电池充电需要多长时间、因为耗尽的电池首先使用涓流充电、预充电电流和完全快速充电电流进行充电。 因此、需要考虑所有不同电流相位所花费的时间。 然后、根据电池容量、您可以估算电池是否需要5小时。  

    3、我不明白这部分"所以如果 VSYS 的电压有时会超过充电器的电压、会给后级设备带来风险、所以需要在后级电源后再加一个降压"。 除了适配器外、您是否在电池端还配备了另一组电源?  

    如前所述、BQ25756可能是您的一个选项。 您还可以查看 BQ25750、因为它具有电源路径。  

    如果您有任何特定于 BQ24610、BQ25756  或 BQ25750  的问题、请在 e2e 上发布新问题、因为我只能回答 BQ25730的任何问题。

    此致、

    穆尼尔