This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:TPS65266

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266, TPS65266-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316747/tps65266-tps65266

器件型号:TPS65266

 我注意到在 TPS65266 最低工作温度为‑μ V 30 °C 、这似乎有点不寻常。 实际情况是这样吗、或许是一个拼写错误… 我们需要低至‑40 °C 的运行 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、上面的查询应该是 TPS65266 -1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这不是一个拼写错误。 以下各项的最低工作温度:  TPS65266-1  为‑30 °C 、而  TPS65266的 为-40℃。 如果操作电压低至-40℃、建议使用 TPS65266。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    感谢您对此进行澄清。 评分表和订购部分的数据之间存在差异:

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这确实是一个拼写错误、我稍后会提交更正请求。 再次感谢您的参与!

    此致、