This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:有关电流限制设置的阐述

Guru**** 2444530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314521/tps55288-q1-clarification-on-the-current-limit-setting

器件型号:TPS55288-Q1

您好!

我想澄清输出电流限制设置。 我观察到、如果我将输出电流限制设置为5A、并使用5A 负载驱动输出、则似乎会失去调节功能、如下面的波形捕获所示、其中输出急剧下降。 但是、如果我在驱动类似负载时将电流限制设置为5.1A、则输出可以。 这与内部比较器的电流限制需要设置为高于设计中的最大负载要求是否相关? 请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的联系。

    请注意、与内部限制阈值相比的 ISP-ISN (输出电流检测电阻上的电压)也有变化。 建议使用开尔文连接进行 ISP 和 ISN 信号检测。  

    对于输出电流限制保护、考虑到这种差异、建议为 ISP-ISN 值留出一些裕度。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryce 的建议,我在布局中也采用了 Kevin 的连接。 我将根据您提供的表增加一些裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的反馈。  

    请遵循布局指南、完成布局后、即可发送屏幕截图供我们查看。  

    www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    您能否检查信号检测布线的布局、看看它是否正常或是否需要改进。 谢谢

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    ISP-ISN 布线正常。 建议添加两个10欧姆、如下所示。 并在输出电流感应电阻器 R8之后移动220uF。  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryce 的建议。 最后一个问题、2 10欧姆电阻器应像 C21一样靠近 ISP 和 ISN 引脚放置。 我对吗?

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    可以、您可以参考以下布局。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryce。