This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:SW 引脚输出出现尖峰

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317231/lmr51450-sw-pin-output-has-spikes

器件型号:LMR51450
Thread 中讨论的其他器件: LM3150

尊敬的 TI 团队:

我们的一位客户报告、在使用 LMR51450以实现30V 降压输出至5V/3A 时、SW 引脚会出现尖峰。 SW 引脚的波形如下所示:

另外、通过 LM3150将30V 的降压输出拉至12V/3A 也存在这样的问题。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../50611.schematic.pdf

您能帮助分析此问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高速开关下的快速 dv/dt 和 di/dt、开关节点将出现一些过冲振铃、本应用手册(SNVAA73)也对此进行了详细说明。

    此外、该 EVM 还具有一个0Ohm 串联 BOOT 电阻、使客户能够调整和减慢 SW 的上升沿压摆率、以抑制过冲环。

    此致、

    吉米