你(们)好!
您能否确认 TPS40422器件的读取电压精度? READ_VOUT 的1LSB 分辨率是多少? 我无法从数据表中获得此信息。
谢谢
新生儿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果在低于波形的电压上耦合了噪声、是否可以通过 READ_VOUT 读取该噪声?
我们看到 在现场偶尔会出现读取和报告高电压的情况。 有什么想法吗?
2024/01/01 18:29:53 A-TPS3-1超过阈值(范围:970mV - 1050mV)、电流读数:1589mV
2024/01/01 18:30:53 A-TPS3-1读数(1001mv)在阈值范围内(范围:970mV - 1050mV)