This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:1.3.111.1版本之后是否有 BQstudio 软件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316165/bqstudio-is-there-a-bqstudio-software-after-version-1-3-111-1

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ34Z100、BQ40Z50-R2

您好、团队成员:

我的已分配帐户客户有以下问题、您可以在此处提供帮助吗?

一个问题:您能通过 bqstudio 软件"1.3.111.1向我发送稳定版本吗? 我可以下载"测试版"和较早的修订版、但不能下载"最新稳定版本"。 所有链接都无法正常工作或显示下载功能。

我问的原因是 BQSTUDIO-TEST 版本可以正常工作、但不能、一开始会显示失败消息。 根据 TI 页面上的 bqstudio 应可与 EV2400和 bq34z100Eval 配合使用。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    这是最新测试版本 https://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST/1.3.124

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈客户:

    感谢您提供的信息。 我已经安装1.3.124测试,但开始时会收到一条警告消息:

     

     

    因此、我认为降级到最新稳定版本"1.3.111.1"是一个好主意。…无法从任何 TI 网页加载该软件。

     

    但看起来所有其他东西都运行良好(例如访问 by34z100eval 寄存器)-因此我认为我可以接受它。

     

    顺便说一下:我选择从 bq34z100开始、因为它支持许多电池化学成分、并且还用于当前的镍氢电池组。 我还会查看 BQ40Z50-R2、因为 LiIon 是最有前途的化学类型 SO 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到的错误与该工具无关、而是与缺失的目标文件有关。 该工具自动检测到固件、请参阅下面的红色。 这是你所缺少的。  




    我建议您强制打开显示的第一个 bqz 文件并导航到编程选项卡、并在 TI.com 中对最新的固件进行编程。

    https://www.ti.com/tool/download/BQ34Z100-DEVICE-FW


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户反馈:

    好的,这解释了警告按摩。 我可以使用您提供的链接将更新到最新的 FW "0100_2_02"。  

    很遗憾、bq-studio 也不支持此功能。 可能是太新了。 在 bq-Studio 选择列表中仅为"0100_02_01"、表示为…μ s 不用担心。 这对我来说应该起作用、并且可能与下一个版本的 bq-studio 兼容列出了用于 bq34z100的最新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

     bq34z100_v2_02_00_31.exe 文件并安装它之后、您将立即开始使用该工具。 目标文件"0100_2_02"将在"C:\ti\bq34z100_v2_02_00_31"中列出。

    进入上述文件夹后、请复制"0100_2_02-bq34z100.bqz"并将其粘贴到以下位置:"c:\ti\BatteryManagementStudio\config"

    BQZ 文件是与固件(srec 文件)对应的目标文件。  

    此致、
    何塞·库索