请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 大家好、
我的客户正在使用我们的 TL431IPK、客户发现 Iak 在1 -100mA 范围内。
您能帮助检查该规格是否稳定或在应用中动态变化吗?
如何计算这个 Iak?
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用我们的 TL431IPK、客户发现 Iak 在1 -100mA 范围内。
您能帮助检查该规格是否稳定或在应用中动态变化吗?
如何计算这个 Iak?
谢谢。
布赖恩