This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:触发 COV 保护时是否有方法将 SOC 设置为100%

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316993/bq4050-is-there-a-method-to-set-soc-to-100-when-trigger-cov-protection

器件型号:BQ4050

我在电池中使用锂铁电池。 如您所知、 在充电结束时轻松触发锂铁电池的 COV 保护。

触发 COV 保护后、电流将在满足"有效充电终止"之前快速降至0、因此 SOC 不是100%。

 

我的客户已经抱怨了这一点。 因此、我想知道在触发 COV 保护时是否有方法将 SOC 设置为100%? 请告知。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    它们是否可以增加 COV 阈值? 这样、COV 不会设置、仍可充电至充电终止电压。  

    如果无法实现上述操作、他们可能希望降低 VCT 发生时的阈值电压。 它被称为 充电终止电压



    此致、
    何塞·库索