This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM285-2.5-N:特定器件型号之间的差异

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316482/lm285-2-5-n-difference-between-specific-part-number

器件型号:LM285-2.5-N

尊敬的 TI 专家:

我的客户已收到 LM285DR-2-5的 EOL。 而该 EOL 文档表示推荐的更换产品为 LM285BXMX-2.5/NOPB。

但与 LM285DR-2-5相比、该器件太昂贵。

即使是产品说明书也没有提到 LM285、LM285BX 和 LM285BY 之间的差异。

可以检查 LM285、LM285BX 和 LM285BY 之间的差异吗? 那么我可以建议其他器件比 LM285BXMX 便宜。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

     LM285、LM285BX 和 LM285BY 之间的差值是平均温度系数。  LM285BXMX-2.5/NOPB 的规格与 LM285DR-2-5最接近。

    此致!
    沃尔特