请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM285-2.5-N
尊敬的 TI 专家:
我的客户已收到 LM285DR-2-5的 EOL。 而该 EOL 文档表示推荐的更换产品为 LM285BXMX-2.5/NOPB。
但与 LM285DR-2-5相比、该器件太昂贵。
即使是产品说明书也没有提到 LM285、LM285BX 和 LM285BY 之间的差异。
可以检查 LM285、LM285BX 和 LM285BY 之间的差异吗? 那么我可以建议其他器件比 LM285BXMX 便宜。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯