This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:OTP 编程 bq76942

Guru**** 2529840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313943/bq76942-otp-programming-bq76942

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们已经制作并组装了 TI 网站上提供的7芯 BMS (3.7V*7=25.9V 电池)两层测试板。

借助 bqstudio 和 BQ76942EVM、我们能够使用跳线与2层板器件进行通信。

请帮助我们为双层测试板上的器件生成 OTP 映像文件、以便在独立模式(无处理器)下工作。

以下是我们的规格:-

1.) 过压保护:30V (每节电池4.28V)

2.) 欠压保护:19.8V (每节电池2.82V)

3.) 工作温度范围:-30 C 至+55 C

请分享 OTP 文件、我们可以直接将该文件刻录到 TI 网站上提供的测试板上、以便在器件以待机模式启动时满足上述规范。

或者至少共享配置文件生成步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh:

    请遵循  BQ769x2校准和 OTP 编程指南 以了解如何在器件上执行 OTP。 这突出显示了成功执行 OTP 的每个步骤。

    您还可以通过 bqStudio 进行 OTP 设置。

    还有一个您可以参考的常见问题解答:  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否所有电路板都需要进行校准??或者仅在一个电路板上需要进行校准。

    您还可以分享使用 bqstudio 的 OTP 编程步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh:

    我们通常建议的方法是获取5-10电路板的校准值、然后取平均值并在制造过程中将这些校准值用于所有电路板。 请按照中的步骤操作  BQ769x2校准和 OTP 编程指南 以获取指南/建议。

    要在 bqStudio 中编程、只需使用"程序数据存储器到 OTP 存储器"即可。 请参阅上一个 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190999/bq76952-using-bqstudio-to-partially-program-otp

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 BQStudio 生成了 OTP 文件,用于 以下规格:--

    1.) 过压保护:30V (每节电池4.28V)

    2.) 欠压保护:19.8V (每节电池2.82V)

    我们为7节电池配置制造了2层测试板。(提供在 TI 网站上)

    输出在 PACK+和 PACK-上出现一次、但当 PACK+和 PACK-引脚上发生短路时、输出被禁用。

    即使在重置设备时,也不会出现输出。 请建议。 BQStudio OTP 配置文件为 attached.e2e.ti.com/.../final.gg.csv

    板原理图还位于 attachede2e.ti.com/.../PR2387_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh:

    因此、OVP 设置为4.28V、UVP 设置为2.82V、对吗?

    REG18电压是多少? 是否触发了任何故障? 您是否有 bqStudio 或方法来检查触发了哪些故障? 在短路事件期间、器件是否损坏?

    在 BAT+和 PACK+上发生 SCD 期间的波形可能很好看到。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙