This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:当 Vin 存在时进入运输模式?

Guru**** 2579855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316177/bq25618e-enter-ship-mode-when-vin-present

器件型号:BQ25618E

您好、团队成员:

我想在定制设计上使用 Bq25618e。  
我想使用运输模式功能和 Qon 按钮来关闭/打开我的器件。  
当 VIN 不存在且 Vbat 存在时、我没有看到任何问题: 通过 I2C 发送主机发送运输模式命令->器件 关闭 BATFET -> VSYS 断电-> QON 处于低电平->器件重新启动。 对吧?

但是、当存在 VIN (插入 USB 电缆)并且用户 想要关闭器件电源时、我想知道:

- 通过 i2c 发送运输模式命令、是否会关闭 BATFET 和 RBFET、然后 VSYS 是否已断电?

- MCU 发送运输模式命令和 HIZ 命令以禁用降压、然后它是否会关闭 VSYS? 将 QON 拉至低电平是否会重新启动 BATFET、然后重新启动 VSYS 以便为我的器件加电?

-如果没有,是否有其他解决方案来关闭和电源我的设备,当 USB 被插入?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在关闭、因为它是一个重复的线程。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔