This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:VDD 降至 VPOR 是否会损坏 TPS3840或存在任何其他风险?

Guru**** 1471030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316237/tps3840-does-vdd-drop-to-vpor-damage-the-tps3840-or-any-other-risk

器件型号:TPS3840

您好  

我的系统中的 TPS3840在承受某些电压电平时存在 VDD 压降问题。

但电平 VDD 是稳定的、复位输出可以正常工作。

我们不打算更改电阻器值。 系统设计不关心" VPOR 状态"。  

此设计是否存在其他风险?

我已经查看了常见问题解答、找不到合适的意思。

[常见问题解答] TPS3840:用于感测宽输入电压的电阻分压器

需要注意的一点是、在启动期间、TPS3840将具有轻微的浪涌电流、导致 R1上出现压降。  浪涌电流通常持续数十微秒。  根据 R1的大小、电阻器过大可能会导致 VDD 输入端出现较大压降。  如果压降导致 VDD 的输入降至 VPOR 规格以下(对于开漏输出选项、为950mV)、TPS3840将关闭、不允许输出(/RESET)失效。  建议 R1不应大于20K Ω、使用电阻分压器时、应在 VDD 输入端放置一个1uF 电容器(C1)、以减小 VDD 上的压降。'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  

    感谢您的提问。 我只需要有关您的设计的更多信息。  

    -受监控的电压轨的电压是多少?  

    -您在 VDD 中经历了多少下降?  

    -您的电阻器值是什么?

    此致!

    A·西拉