This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:需要与应用工程师讨论 bq40Z50-R2的奇配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316694/bq40z50-r2-require-discussion-with-an-applications-engineer-relating-to-an-odd-configuration-of-the-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2

在对包含 bq40Z50-R2的备用锂离子电池组的16个组件进行 UNDOT 38.3 Rev 7测试期间、尽管测试"通过"了测试标准、但其中5个单元在运行方面显示了相同的故障模式。  参考数据表 SLUSBS8B 第28页图21中的原理图、电池管理器 IC 显示引脚26 (VCC)处出现热应力迹象、等效于 R9 (100 Ω)的电阻已烧断。  结果呈现为流经该电阻器并自由流入 IC 引脚26的电流、这可能是 IC 内发生闩锁导致其无法正常工作。  电池组中的电芯(3S1P 配置)已完全耗尽。  我怀疑 UNDOT38.3的测试条件可能超过了器件的一个或多个绝对最大额定值。  遗憾的是、我们无法确定故障的确切机制。

设计中有一种奇怪的配置来添加冗余、这可能是导致这种情况的原因。  我想与应用工程师交谈或私下交谈、以帮助我们确定此行为的根本原因、并评估所采用的异常设计特性、从而确定它们是否造成了影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dana:

    如果您不想在线发布原理图、可以通过 PM 发送。 如果超过绝对最大值、可能会发生引脚损坏、这似乎是最有可能发生的情况。

    此致、

    怀亚特·凯勒