This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:TPS65987

Guru**** 2523900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312182/tps65987djevm-tps65987

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987

我正在尝试恢复 TPS65987EVM 上的固件。

我打开该工具并使用命令 Device -> EVM-Flash Re 固件(恢复)。

我选择了合适的二进制文件并选择"确定"。

我遇到以下异常。 如何摆脱 它? 连接到 EVM 的仅有+20V 电源和连接到我的笔记本电脑的微型 USB 电缆。 未使用 USB-C 连接器。



谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以获取此默认工程的工程文件(.pjt)?
    我可以加载该工程、然后使用当前工程命令中的 Binary -> Flash 来对闪存进行编程。
    我想让 EVM 板上的 USB-C 像笔记本电脑 USB-C 一样、如 EVM 文档中所述。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从"Project->New Project->TPS65987DDH->Standard->DRP 查看项目文件、首选电源。

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以刷写二进制文件、但当我将 USB-C 移动电源连接到 EVM 时、它不会协商采用20V 工作电压。
    我连接到外部 USB-C 电源时、移动电源正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请确认工程文件确实包含20V 合约(Transmit Source Capabilities)。  是否协商了电压?

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包含20V 电源。 但它仅提供5V 电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够连接 PD 分析仪以查看为电源广播和请求的内容?  如果不是、那么您能否连接拇指驱动器以 确认 EVM 是否正在提供5V 电压?   

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当我连接拇指驱动器时、Vbus TP 上的电压确实为5V。

    今天早上、我按照您的建议对 EVM 进行了重新编程。 现在、当我将 EVM 连接到 USB-C 移动电源时、Vbus 上的电压为20V。 我在 EVM 和移动电源之间放置了一个 USB-C 电表。 电源的方向是从移动电源到 EVM。 它应该是另一种方式。 在我的设置中、我将受电方 PDO 的数量设置为0。 EVM 应该是拉电流、但看起来像是灌电流。 J4跳线位于引脚1和2之间(默认)、J5跳线位于引脚2和3之间(默认)。 所有源 LED (5/9/12/20V)均未亮起。 如果 EVM 正在供电、其中一个应该处于打开状态。  

    然后我尝试了先进的设置,并做了同样的运动,如上。 我得到相同的结果。

    如何使 EVM 仅在源模式下工作?
    BYW、我使用12V USB-C 汽车电池充电器测试了移动电源、它工作正常。 我在功率表上得到11V @ 1.67A、电源的方向是从汽车电池充电器到移动电源。

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在端口控制中将端口配置从 DRP 更改为 UFP 并删除进程交换到 DFP?

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我尝试按照您的指令执行操作、但现在当我 执行"从当前文件刷写"时、它会擦除存储器并完成编程。 但我收到一个错误、"SPI 闪存到器件验证失败"。 我已对 EVM 和笔记本电脑重新上电、但问题仍然是一样的。 现在、当我将 EVM 连接到移动电源时、Vbus 为5V、方向是从移动电源到 EVM。

    看起来我必须购买一个新的 EVM。

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到这个消息。  如果您在获取新 EVM 时遇到任何问题、请告诉我。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    EVM 目前能够正常工作。 您上次要求执行以下操作的时间;
    是否可以在端口控制中将端口配置从 DRP 更改为 UFP 并删除进程交换到 DFP?

    我设法从 DRP 变为 UFP。 但我在端口控制中没有看到到 DFP 的过程交换。
    我看到如下:

    请推荐合适的位置。

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、注册错误。  它是端口配置寄存器:

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们尝试了您的建议、但它不适用于移动电源。
    然后、我连接到终端设备、它工作了几秒钟、然后它在5V 和20V 电源之间切换。 通过查看 eZ-EVM USB-C 分析器、我们发现 PD 每隔几秒就会持续复位一次。

    另一个问题是我的笔记本电脑闪烁是一个问题。 我无法在 EVM 上刷写二进制文件、并且从当前项目中对闪存进行编程是不可靠的。 它有时会工作、有时不会工作。 我已多次重新安装 GUI、但问题是一样的。 我的同事使用相同的程序来安装 GUI、他没有问题。 他甚至可以刷写二进制文件。 我的笔记本电脑可能有什么问题?
    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于重置问题、您是否可以使用 eZ-EZ PD 分析器捕获 PD 日志?  我正在查找 EVM 拒绝的移动电源请求、或者 EVM (或移动电源)问题硬复位的一些其他超时。

    在您的设置中需要检查几件事情。   

    (1)您的计算机上使用的驱动程序是什么、它是否与同事正在使用的驱动程序相同?

    (2)当您尝试编程时、设备管理器中使用了哪些通信端口? 您是否可以移除其他器件、以便仅存在 EVM (如果适用)?  

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢我的笔记本电脑仅使用 EVM 的建议。 我在笔记本电脑和多个 EVM 之间使用的是 USB 集线器。 当我将 TPS65987EVM 直接连接到笔记本电脑后、我可以刷写当前项目中的存储器、并成功完成验证。 我仍然无法从二进制文件中进行刷写。 但暂时来说、这是可以的、因为我可以使用项目进行刷写。 目前、我将等待使 EVM 使用移动电源正常工作。

    接下来、我将仅像我们使用 TPS65987和两个可充电电池的最终产品一样、在灌电流模式下使用 EVM。 我们制作了一根电缆、其中一端有12V 电池连接、另一端有 USB-C 连接器(5V @ 0.9A)。 我们正在尝试使用此电缆通过叉车蓄电池为我们的装置充电。 我想使用 TPS65987EVM 仿真我们的装置。 我会在明天就进展情况向你提出建议。

    如果您有任何建议、请告诉我。
    谢谢

    Kiran