This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电流检测电阻器和 ADC 分辨率问题

Guru**** 2589360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315598/bq25756-current-sense-resistor-and-adc-resolution-question

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

我对 BQ25756芯片有两个问题:

1) 1)在数据表的第68页中、有以下行:"SRP 和 SRN 之间的电池电流检测电阻固定为5 mΩ;不建议使用不同的值。"  在第24页上重复了此操作、内容为"需要使用5-mΩ RBAT_SNS 感测电阻器。"  为什么会这样呢?  我有一个应用想要在40 mA 和2A 之间设置充电电流、而50 mΩ 电阻器允许我这样做、但数据表似乎禁止这种做法、但我不知道为什么不能实现这一点。

2) 2)在数据表的第57页、指出 IAC 的位步长为0.8 mA、而 IBAT 的位步长为2 mA、即使这两个步长都是使用相同的15位 ADC 在5 mΩ 电阻器上测量的。 步长为何不同?  此外、这两个数字看起来都是熄灭的、因为通过数学计算、步长应为20000 mA / 2^14 = 1.22 mA。

感谢您的帮助、

  本·史密斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    1. BQ25756设计为仅使用5mΩ 感应电阻器。

    2.我明天会回到你身边。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    由于输入检测电阻为5mΩ 而不是2mΩ、因此位阶跃较小。 您可以查看 BQ25750数据表第58页、以查看2mΩ 输入感应电阻器的范围。

    此致、
    E·加洛韦