This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:LM5036内部是否有任何特殊设计可以防止变压器饱和?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316478/lm5036-is-there-any-special-design-inside-of-the-lm5036-to-prevent-the-transformer-saturation

器件型号:LM5036

大家好、

我正在尝试设计基于 LM5036的电源、但 EVM 上没有隔离电容器、LM5036如何防止变压器饱和?  

BRS、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并将很快返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5036参考设计设置为在峰值电流模式控制下工作、以防止变压器饱和。  如果将设计设置为在电压模式控制下工作、则需要使用隔直电容器来防止变压器饱和。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    EVM 中没有发现这基于 PCM 的说法。  

    LM5036参考设计设置为在峰值电流模式控制下运行、以防止变压器饱和。  [/报价]

    但我在数据表中看到了图1、似乎只有当电流达到限制阈值时、LM5036才会进入 PCM、在正常运行期间、LM5036仍会在 VM 下运行。 这是否意味着 LM5036 在正常运行中没有磁通平衡解决方案。

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为逐周期电流限制会阻止变压器饱和。  我还没有听到任何客户抱怨此 EVM 中的变压器饱和。  它于2018年发布。  我搜索了 e2e、没有发现任何有关变压器饱和的投诉。

    您可能需要订购 EVM 并对其进行测试、以查看是否有任何条件导致设计中具有饱和变压器。  另一个选项是为了安全起见、添加一个直流阻断电容器。

    此致、