This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS 25750 μ A 灌电流:

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315305/tps25750-tps-25750-sink-source-switching

器件型号:TPS25750

1、我将0x40 PD_STATUS 寄存器位[5:4]的值读取为11b,根据参考手册的解释、它是供电方/受电方、这是否意味着我不需要发出命令来切换供电方或受电方,它根据连接的器件进行切换、右侧?

2、连接 Type-C 的时候看到寄存器的值和我说的一样,但显示充电后就断线了,不知道为什么,我的配置有什么问题吗?

3、以下是我们的配置信息

{"questionnaire":{"version":"7.0.4.7","answers":[0,3,4,1,0,null,1,null,1,null,1,8.4,5.056,null,null],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"}}


{
    "questionnaire": {
        "version": "7.0.4.7",
        "answers": [
            0,
            3,
            4,
            1,
            0,
            null,
            1,
            null,
            1,
            null,
            1,
            8.4,
            5.056,
            null,
            null
        ],
        "options": {},
        "configID": "0000",
        "vendorID": "0000"
    }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    您正在使用哪个 GUI 版本?

    您使用和 EVM 还是定制电路板进行测试?

    Unknown 说:
    1、我将0x40 PD_STATUS 寄存器 bit 的值[5:4]读作11b,根据参考手册的解释,它是供电方/受电方,这是否意味着我不需要发出命令来切换供电方或受电方?它根据连接的器件进行切换,右,

    是和否。 这表明我们处于 DRP 状态、因此我们可以作为 UFP 或 DFP 进入。 如果另一端是 DRP、则可能会进入您不希望的状态、并需要电源角色交换。 在您的情况下、听起来好像手机试图作为水槽进入、所以您可以接受。

    您是否可以共享 PD 日志、以便我们可以查看通过 CC 线路发送的器件之间的消息?

    Unknown 说:
    2、当我把 Type-C 连接到手机时,我发现寄存器的值确实和我之前说的一样, 但显示充电后立即断线了,不知道为什么,配置有什么问题吗?[/报价]

    问题似乎是您的首选电源角色。 通过选择首选电源角色作为受电方、PD 控制器将尝试切换为受电方(即使在进入供电方后也是如此)。 我们可以通过检查 PD 日志来确认此行为。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    1.您使用的是哪个 GUI 版本?

    i 使用 GUI 版本7.0.4.7

    2.您测试的是 EVM 还是定制电路板?

    我使用 ST MCU 定制板来测试

    3.下面是电话连接的日志。 从日志中可以看到、手机连接后、它会立即断开连接、

    3.1系统初始化和初始化后的寄存器值

    3.2.插入手机后的寄存器值(PS:我没有拔出手机,但触发了一个删除中断),此时拔下手机没有打印任何内容

    3.3.再次将 type-c 插入电源适配器

    3.4.拔下电源适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    1.您使用的是哪个 GUI 版本?

    i 使用 GUI 版本7.0.4.7

    2.您测试的是 EVM 还是定制电路板?

    我使用 ST MCU 定制板来测试

    3.下面是电话连接的日志。 从日志中可以看到、手机连接后、它会立即断开连接、

    3.1系统初始化和初始化后的寄存器值

    3.2.插入手机后的寄存器值(PS:我没有拔出手机,但触发了一个删除中断),此时拔下手机没有打印任何内容

    3.3.再次将 type-c 插入电源适配器

    3.4.拔下电源适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    如果没有 PD 日志、很难判断哪个器件在触发角色交换。

    此设置会将 PD 控制器配置为尝试启动灌电流交换、或将拉电流交换。 这可能导致手机在最初开始充电后无法断开连接。

    谢谢。此致、

    克里斯