This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:能否在 PSYS 上放置1nF 电容器?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314790/bq25710-can-1nf-capacitor-be-placed-at-psys

器件型号:BQ25710

您好的团队

客户希望在靠近 IMVP9控制器的 PSYS 上添加1nF 电容器。 您有任何疑虑吗?
我的问题是浪涌电流、充电时间、过压等。

此致
光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    电容在 PSYS 引脚处进行滤波。 电容越大、稳定时间就越长。 我们为 PSYS 引脚使用的典型电容值是100pF。 尽管较高的电容值不应成为问题、但我们尚未测试1nF。 在 IMVP9  控制器侧使用1nF 的目的是什么? 以最大程度地降低长导线迹引起的噪声?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    感谢您的提示回答。
    IMVP 控制器侧建议添加一个噪声电容器。

    此致
    光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我在 PSYS 上收到了关于大电容的确认。 我们不建议增加 PSYS 上的电容、因为它可能会影响内部电流源的稳定性。 如果他们担心噪声、您可以改为添加 RC 滤波器。 如果之后出现任何问题、请告知我们。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    您是说对于 PSYS、100pF 是安全的、但不建议使用1nF 吗?
    如果 RC 滤波器性能更好、您能否共享 电阻 值(RIMVP)?

    此致
    光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    是的、100pF 是安全的。 但1nF 可能会影响稳定性。 可接受的值是10欧姆。 您可以按如下方式使用滤波器。 将 BQ25710的100pF 置于靠近充电器的位置。 然后、对靠近 IMVP 的 RC 滤波器使用100pF。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    IMVP 供应商建议使用1000pF 电容。
    下面的块怎么样?

    时间常数 Rimvp 和 cap 是相同的你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    没关系。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    为什么需要 Rimvp?
    如果1000pF 可能导致不稳定、Rivmp 将无法帮助解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    感谢您的提问。 不增加1nF 的原因是 、这可能导致 PSYS 引脚电压响应速度慢。 主导时间常数仍由 PSYS 下拉电阻器和额外的1nF 电容决定。 但是、在向设计团队再次提出此问题后 、他们有信心使用100pF+1nF。 因此、可以拆下铆钉。 考虑到 客户希望接受1nF 电容造成的额外延迟、我们将在未来的清单中允许1nF 的 IMVP。 出现稳定性问题的风险非常低。

    此致、

    穆尼尔