请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21530 主题中讨论的其他器件: UCC21551
仅使用了一个 UCC21530栅极驱动器。 这意味着另一个栅极驱动未使用并需要禁用。
如何处理未使用的 INx 引脚 VCCx 和 OUTx 引脚?
如果未使用的栅极驱动器为 OUTB、是否可以将其设置为下图? 谢谢。
此致
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
是否有兴趣了解仅使用双通道器件的一个通道的具体原因?
是否考虑使用单通道器件? 与使用双通道器件的一个通道相比、这是一个更便宜、更简单的实现方式。
[quote userid="13310" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315685/ucc21530-unused-gate-driver如果未使用的栅极驱动器为 OUTB、是否可以将其设置为下图? 谢谢。
[/报价]
通道 B 输出侧的这种连接比保持引脚断开更不容易受到噪声的影响。 总线中确实存在接地噪声-、但这应该小于通过保持引脚断开而拾取的噪声。
对于 INB 引脚、 建议将其连接到初级侧接地端以减少噪声。
此致、
广木市