This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:检测功能问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314612/tps23881-detection-function-issue

器件型号:TPS23881

我们发现 TPS23881 存在无法首次通电的问题。
我们发现、当问题发生时、TPS23881保持重复检测功能。

我们还 发现调整检测电阻会重现这种异常(如下所述)。

检测电阻为24.9K 时、检测功能可以正常完成。
当我们缓慢减小检测电阻时、可以观察到从20.6k 开始的一些异常波形。
进一步减小检测电阻、它会在低温下重现重复检测的行为。

标准中规定的检测电阻允许范围为19k 至26.5kΩ。
我们的理解是,在这一范围内,检测应该是成功的。 我们请您协助澄清此问题。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的联系。

    在标准中、PD PI 和 PSE PI 处的检测电阻在下面的中介绍。 PD 侧的电阻范围为23.7k 至26.3k。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我们知道 PD 侧的检测电阻范围为23.7k - 26.3kΩ
    但是、我们不使用 PD 进行测试。
    我们直接在 TPS23881 RJ45端口上调节检测电阻。
    在此示例中、我们需要观察 PSE 端的验收范围(19k - 26.5kΩ)

    TPS23881检测电阻接受范围是否可编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的澄清。

    我们的 PSE 应用工程师 Brandon 将帮助您解决问题。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    可接受范围正确、您能否确认将 SRAM 加载到 TPS23881? SRAM 修补错误修复并包含与检测准确度相关的错误修复。 如果 SRAM 未正确加载、我预计会出现异常行为。 请参阅加载 SRAM 的步骤。

    e2e.ti.com/.../How-to-load-SRAM.pdf

    它也不是 PSE 端的可编程功能。 PSE 检测范围直接反映了标准、不能进行任何更改。  

    此致、

    布兰登