This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612和4引脚 MOSFET

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316324/ucc24612-ucc24612-and-4-pin-mosfet

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC24624

某些 FET 具有第4个引脚、即源极感测(SS)引脚。
在正常的驱动器 IC 中、SS 引脚连接到驱动器直流接地。
但我不确定 UCC24612的哪个引脚是直流接地。

在全桥整流中、我使用4个 UCC24612来驱动4个 Infineon 的 SiC MOSFET、我应该将 FET 的源极感应引脚连接到哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24612专为反激式和 LLC 转换器而设计。  TI 没有专门为 H 桥提供 SR 控制器。

    不过、我在 e2e 上找到了一个主题、其中讨论了如何在 H 桥的低侧使用 UCC24624/UCC24612双通道驱动器。

    您可以在以下链接中找到该主题、它可能对您的设计过程有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903375/ucc24624-high-current-full-bridge-sr

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这条线。
    我的问题是、无论采用何种设计或拓扑 、当 UCC24612看到4引脚 MOSFET 时、您如何连接源极感测引脚?
    即使在反激式或 LLC 中使用它、您也可能面临具有 SS 引脚的4引脚 MOSFET。

    它应在何处连接到您的  UCC24612?
    根据 UCC24612 数据表、看起来我们可以将 FET 的 SS 引脚短接至 UCC24612的 VS 引脚、这是正确的吗?
    或者、您知道 UCC24612中的哪个引脚 的工作方式更像 SGND/ DC GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果您并联了两个、三个或多个 FET、并且您希望使用单个驱动器驱动每个 FET、那么您需要将 VD 和 VS 放置在尽可能靠近您正在驱动的 FET 的位置、并使布线尽可能短。   

    2.您可以使用下面的布局将驱动器连接到每个 FET。

    3. 您需要通过每个单独的驱动器感应 FET 的源极。  因为 FET 将并联运行、所以它们将在整个布局中短接在一起。  同样、您需要尽可能缩短布线长度。  每英寸布线的相位噪声大约为每英寸10nH。  它还作用于可能会出现 EMI 问题的天线。

    4.UCC24612上的 VS 引脚的作用类似于器件的信号接地。  基于 FET 接通和关断位置的所有决定都参考了此引脚。

    此致、