This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:原理图问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314749/tps23861-schematic-questions

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:TIDA-010046

大家好、

您能回答以下问题吗?

是否可以将 SEN1电阻从22.1欧姆更改为22欧姆?

2.是否可以按照以下方式连接 RJ45和 XFMR?

3.基本而言,PD 器件有两个二极管桥,如下所示,对吗?

4."极端"在这里是什么意思? 情况如何?

TIDA-010046使用了10MQ100NTRPBF。 选择此器件的预期环境是什么?

5.和第4题一样,您能解释一下如何选择 DPnB 和 DPnA 吗?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否对客户的问题有任何回应?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki-San:

    感谢您在此提醒、我的主题似乎已经结束或错过了。  

    1. FW 需要22.1ohm 的值。 但我建议使用22.5欧姆、但该解决方案能够支持22欧姆、但无法保证。

    2.是的,这是可以的连接,因为这将被认为是 Alt-B 连接。 在 PD 侧、始终以4线对连接方式连接 PD、2线对连接位于 PSE 侧。 通常、使用2线对 PSE 时应使用信号对、但使用备用 PSE 没有风险。

    3.这是正确的。 PD 始终配置为4线对 PoE、因此、从 PSE 进行连接时、无论是信号对还是备用对、PD 侧都不应产生差异。

    4.极端浪涌电流与雷击浪涌应用类似,在这些应用中,我们会期待大量电流涌入。 更常见的情况是短路。  10MQ100NTRPBF 用于常见应用、在短路中可承受高达1A 的浪涌电流。

    5.在所有应用中,建议使用 DPnA 来保护端口免受任何浪涌情况的影响,并保护 IC 免受高于预期电压的影响。 在预期会出现大浪涌电流的条件下、可以选择性地使用 DPnB。 同样、我所看到的这种使用或适用的主要应用是在雷击浪涌成为一个因素的环境中。  我随附了有关雷电浪涌的应用手册、以了解更多信息。  

    e2e.ti.com/.../Lightning_5F00_Surge_5F00_Protection_5F00_PoE.pdf

    此致、

    布兰登