This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:Webench &TPS56528DDAR

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309799/tps56528-webench-tps56528ddar

器件型号:TPS56528

您好!

在 Webench 上运行 TPS56528仿真时遇到问题。 我的输入为11V 至13V、输出为7.0V @ 4A。 "Load transient"的仿真失败、没有任何原因。 如果我将输出电压更改为6.6V、那么仿真可以通过而不会出现任何问题。

此致、ROK V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ROK

    我还有一个相同的问题、我已将该票证转发给 webench 团队、他们将回复您。  关于负载瞬态结果、我建议您参考数据表结果、这些结果比仿真结果更准确。  通常、效率和频率结果很准确、并且 在 webench 中纹波和负载瞬态结果不是非常准确。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ROK:  

    是的、我们可以重现此问题。 进一步检查后、我们了解它是由于一个小错误造成的。  

    我们已开始着手修复此问题、请知悉我们已计划于2024年1月16日发布、错误修复程序将于2024年1月20日发布。

    我们将向您通报最新进展情况。

    感谢您的持续支持。  

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ROK:

    我们已解决该问题、如前文所述、更改后将于2024年1月20日开始投产。 我们会保持发布同样的内容。

    为便于快速参考、请查看随附的报告、其中包含针对上述报告的测试角捕获的所有测试台仿真。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign2697.pdf

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ROK:

    请知悉、我们已修复此问题、现正考虑将其用于量产。  

    感谢您的患者支持。  

    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G