This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM 01:刷写和检查通过 i2c 或 SPI 写入的功能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316273/usb-pd-chg-evm-01-flashing-and-checking-the-functions-writing-through-i2c-or-spi

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

目前我有  USB-PD-CHG-EVM -01 评估板,usb2any 和 aaravark 程序员.

我已经通过以下链接生成了 bin 文件:  

在线 应用工具提供支持。

我想检查 EEPROM 和应用端作为主机功能的板.

我已经下载  aaravark 编程器  

但我无法将其闪烁  

有人可以帮助我们刷写 EEPROM 和正常程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在闪存编程器中、我无法看到 TI 选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将目标 EEPROM 设置为闪存、即 CAT24C256WI-G。 EEPROM 不是 TI 芯片。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔