请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQ40Z50
您好
我有疑问需要您的帮助。
学习周期结束后、FCC 更新并且大于设计容量。
但 SOH 仅为99%。 为什么 SOH 无法达到100%? 设计容量为4750mA 十六进制 学习周期完成后、QMax 已更新、FCC 更新为4850mA 十六进制
负载选择3
负载模式1
正在等待您的回复。
谢谢
星形