This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:可变输出电压外部环路补偿

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313240/tps55289-variable-output-voltage-external-loop-compensation

器件型号:TPS55289

大家好、我的设计如下:

输入 电压6 - 9V、输出电流6 - 12V 0.5 - 2安培

我的问题与环路稳定性有关。  在计算补偿分量时、结果取决于输出电压。  因为此应用将利用 I2C 编程功能

上述范围内的输出电压和电流、是否应尝试计算该范围内的环路补偿平均值、以确保符合建议的> 45°相位裕度?

鉴于此 PMIC 旨在各种不同的输出参数下使用、我本来希望在数据表中找到与此相关的信息、但计算似乎仅适用于固定输出电压。

请建议、谢谢、此致、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的联系。

    我想知道这里的应用是什么吗?

    建议在所有运行条件下验证环路稳定性。 您可以使用以下计算工具进行计算。 在您完成原理图设计后、可以将其发送给我们进行审核。

    https://www.ti.com/tool/download/TPS55289-CALCULATION-TOOL

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    感谢您的答复、此应用适用于船舶上部署的水质传感器、需要使用不同的直流电压驱动有刷直流电机、此应用中不提供 PWM。 将不会有快速变化的输出条件、也不会有 EMI 配置。  感谢您使用计算工具提交仿真原理图。  如果我有任何进一步的问题、我会告诉您。 此致、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您的反馈。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯