This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073的热问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316749/bq24073-thermal-issues-with-bq24073

器件型号:BQ24073

我们的客户在其应用中使用许多 uF bq24073充电控制器。

由于这是线性控制器、因此需要考虑散热问题。

尽管具有过热保护特性、但使用该控制器的牛肉杂散单元会以烧坏的 bq24073返回。

控制器周围的 PCB 是炭黑色、因此一定是相当高的温度。

我检查了他们的原理图、似乎没有错误。 它几乎与应用示例完全相同。

ILIM = 1.15A

Iset = 0.74A

TMR = 6.2h

UB = 5V (USB 交流适配器充电器)

电池=标准 LG 18650电池

问题:

尽管具有热保护特性、但什么情况会导致器件完全损坏?

我有一点奇怪、TD 引脚设置为高电平->充电终止因此被禁用。

这意味着、控制器将电池始终保持在4.2V、但仍然让电流消耗?

这毫无意义。

非常满意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    首先、您能否提供示意图、以便我们进行审阅?  

    Unknown 说:
    尽管具有热保护功能、但什么情况会导致设备完全损坏?

    我认为不会由于热调节/关断保护功能的问题而发生所述的损坏。 目前、我的最佳理论是发生了短路并导致了电流浪涌。

    Unknown 说:
    对我来说有一点可疑,是 TD 引脚设置为 HIGH -> Charge Termination (充电终止)因此被禁用。

    即使在充电终止被禁用的情况下、一旦 VBAT 达到4.2V、电池的充电电流应该仍然非常低。 器件应达到 CV (恒压)阶段的末尾、电流应逐渐变小。  

    此致、

    加勒特