This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:Vcell 模式如何设置

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316181/bq76952-vcell-mode-how-to-setup

器件型号:BQ76952

您好,先生

我使用 BQ76952来实现 BMS、仅使用8通道

根据数据表的规格、 如果 CH 为空、则需要短路

如何进行代码设置? 应该是807f 还是7f80?

我仍然可以读取所有数据、无论寄存器设置为807F 或7F80

请推荐它,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    数据将是0x807F。 这会以小端字节序的格式发送到 AFE。 请参阅 BQ769x2软件开发指南(修订版 B) 、了解如何对器件进行编程。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我键807f、这个函数是什么? 如果我运行错误的命令、会发生什么情况?

    IC 是否烧坏?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    选择错误的电池确认不会损坏 IC、但根据您的应用、它将无法正确运行。  有关更多详细信息、请参阅技术参考手册(TRM) www.ti.com/.../sluuby2b.pdf 第4.1节"电压测量"。  

    上面链接的软件开发指南(https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa11)显示了一个如何写入 VCELL 模式寄存器以正确配置它的示例、并且采用小端字节序格式。  

    无论配置如何、所有电芯的测量仍然处于活动状态、因此您可以始终读取所有输入、但对于未使用的电芯、保护将被禁用、并且器件知道如何针对特定的电芯配置进行操作。  

    来自 TRM;  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗