This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:输出噪声频谱密度

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316831/ref5050-output-noise-spectral-density

器件型号:REF5050
主题中讨论的其他器件:REF5025

在 REF50数据表中、图7-14噪声频谱密度是否显示了 REF5025的数据? 在数据表中的某个位置、如果输出电压较高、则噪声频谱密度需要按比例缩放、那么 REF5050噪声频谱密度会是什么样子?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    对于图7-14、噪声密度以 nV/V/(sqrt (Hz))为单位、因此、要使用图找到 REF5050的值、您需要将输出电压(5V)乘以 nV/V/(sqrt (Hz)数。 例如、假设频率为20Hz 时、我们看到的值约为35nV/V/sqrt (Hz)、我们会将该数字乘以5V、得到的结果约为175nV/sqrt (Hz)。

    µVrms、在电气特性表中、给出的输出电压噪声为0.9 μ V/V。  µVrms、在 REF5050处 µVrms、这将为0.9 μ A * 5V = 4.5 μ A。

    谢谢。

    杰克逊