This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:VSET/MODE、固定或可调输出电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, LP3982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315576/tps7a94-vset-mode-fixed-or-adjustable-output-voltage

器件型号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件: LP3982

大家好,

继续介绍我的设计的电源、我现在正在考虑使用 TPS7A94 LDO。

我的问题与 NR/SS 引脚的行为有关。

我需要实现 TIDUC02TIDUC02中描述的动态电压调节电源解决方案

许多其他器件达到所需电压后、电压调节引脚将被禁用。 这会使 TIDUC02解决方案不可行。

但是、我找不到任何关于 TPS7A94上此类行为的提及。

您能就此事向我提出建议吗?

像往常一样,提前感谢

此致、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好、

    感谢您的提问。

    我将在当天审查您的主题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好、

    查看电源解决方案的资源  TIDUC02TIDUC02之后、我找不到关于该解决方案的任何信息。  

    您有空时、能否向我发送您用于此电源解决方案的资源?

    NR/SS 引脚不是可调电压引脚。 通常情况下、 FB 引脚是可调电压引脚、但对于 TPS7A94 LDO、FB_PG 引脚是可调电 流限制引脚。 NR/SS 引脚的预期用途是对 器件进行软启动并 帮助进行噪声抑制、如下图所示。 电容越大、系统中的噪声抑制能力就越强。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:
    我很抱歉,我没有意识到资源的名称是错误的。 名称的 长度是一半:  TIDUC02
    我 在这里包含了链接  :用于 MSP430的动态电压调节电源解决方案... Texas Instrumentshttps:// www.ti.com›LIT›pdf›tiduc02、这样您就可以了解我所讨论的内容。 该文档的第10页对此进行了描述。
    您是否认为有机会、这可以在 TPS7A94上实现? 无论如何、最好知道该器件是如何调节输出电压的、因为 在数据表中对该部分的描述很短。
    非常感谢您的帮助、

    此致、

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、对不起、数据表的第26页详细介绍了调节 TPS7A94输出的程序:

    7.3.1输出电压设置和调节

    图7-1显示了一个简化的调节电路、其中输入信号(VNR/SS)由内部电流源(INR/SS)和外部电阻器(RNR/SS)生成。 由于误差放大器始终以单位增益配置运行、因此 LDO 输出电压直接由 VNR/SS 电压进行编程。 VNR/SS 基准电压由驱动 RNR/SS 电阻器的内部低噪声电流源生成、并设计为通过使用低通滤波器(CNR/SS |RNR/SS)在误差放大器的输入端具有非常低的带宽。

    这种单位增益配置以及高精度 INR/SS 基准电流使该器件能够实现出色的输出电压精度;但是、当在低输出电压下运行时、RNR/SS 精度可能会成为限制因素。

    所以、对我来说、似乎
    可以应用"动态电压调节电源解决方案"、如果 TPS7A94从未停止寻找 NR/SS 引脚 ...

    你怎么看?

    再次感谢!

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    感谢您为我澄清 NR/SS 引脚、因为我在该特定器件上完全错误。  

    对于 TPS7A94、基准通过连接到 NR/SS 引脚的外部电阻器设置、在上面对此进行了更好的说明。 我们的许多其他器件通过 FB 引脚设置输出电压。  

    我了解了电源解决方案、  《TIDUC02》、  根据电源解决方案的引脚排列、我认为 TPS7A94不能通过电源解决方案实现。 为  TIDUC02 引脚排列为8、而 TPS7A94的引脚排列为10。 与 TPS7A94引脚排列相比、LP3982中的引脚分配与 LDO 的引脚分配也有很大不同、如下所示。

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的回复。

    事实上、我当时是在重新审视"解决方案"的功能原理、但实际上并不适用于  TPS7A94。 这不是因为不同的引脚排列、而是因为在"解决方案"中  、R2在开始时更小、在 Cdelay 充电时更低。 这 在  LP3982上运行良好、但是由于 TPS7A94以不同的方式调节输出电压、R 需要更大、以调节 更高的 输出。


    此外:"CNR/SS 
    电容器和 RNR/SS 电阻器构成低通滤波器(LPF)、可滤除 VNR/SS 电压基准的噪声、从而降低器件的本底噪声。"
    此处的任何变化都会对 LDO 的噪声产生不利影响。

    也没有机会。 我们现在可以关闭它了。
    感谢导游的 讲解!

    此致、
    古斯塔沃