This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:VCC33功耗

Guru**** 2525500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316467/hd3ss3220-vcc33-power-consumption

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我的客户尝试使用 LDO 将 VDD5V 转换为 VCC33、所以他想知道 VCC33的最大功耗

但我只找到这个功耗表、

该总消耗是3.3V 和5V 还是仅用于 VDD5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    VDD5为 CC 控制器供电、而 VCC33为 SS MUX 供电。 我们可以使用表中的数据来查找 VCC33的电流消耗。

    取0.9mA 最大值、减去 CC 控制器的0.2mA、即可获得 VCC33的0.7mA 最大功耗。

    这是一个3.3V 电压轨,功耗为0.0007*3.3=~2.31mW

    此总功耗是3.3V 还是5V 还是仅适用于 VDD5V?

    I (有效)适用于3.3V 和5V 电源。 ICC 仅适用于5V 电压轨。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的详细阐述。

    如果 VDD5希望支持有源电缆该怎么办?

    VDD5的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    有源电缆从 VCONN 获取电力、因此需要将 VCONN 的电流消耗与 CC 控制器(ICC)的电流消耗相加。

    数据表中 VCONN 的最大电流为375mA。

    ICC 的最大电流为0.2mA

    使用这些值、 VDD5的最大电流将是0.2mA、+ 375mA = 375.2mA

    此致!

    谢恩