This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:相同的封装和外部电路如下图所示

Guru**** 2561470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02, TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313163/tps62a02-same-package-and-external-circuit-of-picture-show-below

器件型号:TPS62A02
主题中讨论的其他器件: TPS563208

大家好、

我们是否具有类似的 TPS62A02规格但使用下图 SOT-23-THIN 封装的相同外部电路? 客户希望用更小的压降电压降来替代 TPS563208。 他们的系统设计需要5V->3.3V、5V->1.8、5V->1.1V。 电流输出1.5A。 我们有什么选择吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您与我们联系、

    我们有 TPS62A02.TPS62A02的 SOT23-6数据表、产品信息和支持| TI.com

    请看一下。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。