This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:TPS628438、启用规格问题

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312462/tps62843-tps628438-problem-with-enable-specifications

器件型号:TPS62843

您好!

我使用降压转换器 TPS628438将5.4V 输入转换为3.0V。 输入来自一个0.47F 超级电容器、因此上升非常缓慢。 我想在达到3.3V/3.5V 左右时启用降压、以确保降压输出为3.0V、因此我在输入电压和 EN 引脚之间放置一个电阻器。

我观察到的情况与规格不一致。 在这篇文章中写道、上升阈值为0.8V、内部下拉电阻器介于425和500千欧之间。

我观察到的是阈值电平大约为0.6V、而不是0.8V、内部电阻器大约为900k Ω、而不是500k。

我已经计算出我应该放置一个1.5m Ω 的电阻器来获得3.2V 至3.6V 的输入使能阈值、但是我必须放置3m Ω 来获得3.5V 的阈值。

这是怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您与我们联系、

    让我确认一下、并在周一再次与您联系。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    Ben Lin 说:
    我观察到的是阈值电平大约为0.6V 而不是0.8V、内部电阻大约为900k Ω 而不是500k。

    0.8V 是我们保证器件将启用的最小值。 这并不意味着该器件只能在0.8V 电压下启用。

    对于内部 EN 下拉电阻器、500K Ω 是典型值、该值将随温度和工艺变化而变化。

    如何测量内部电阻器值?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    如果您没有任何其他问题、您可以通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。