This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5152-Q1:LMR43610-Q1旁路运行

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5152-Q1, LM51521-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316307/lm5152-q1-lmr43610-q1-bypass-operation

器件型号:LM5152-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51521-Q1

您好 朋友,

    我想知道 LM5152-Q1和 LM51521-Q1之间的区别 。 在数据表中,什么是 旁路操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    感谢您使用 E2E 论坛、请注意、您的查询旁路操作功能适用于直流转换器、在本例中为升压、此时输入电压高于输出电压(至少注意高侧 MOSFET 二极管压降的裕量、 高侧 MOSFET 持续导通、确保 VIN 等于 VOUT、没有二极管正向压降。 通常、LM5152器件具有此特性、但 LM51521不具有此特性、这意味着当 VIN 高于或等于 Vout + VFD (二极管压降)时、高侧 FET 会关断、并用作二极管、而 Vout 为 Vin - VFD。

    您可以在以下网址了解更多有关信息 :https://www.ti.com/lit/an/slva897/slva897.pdf?ts = 1705997614111&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙