请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2973 您好!
我们正在考虑 在现有设计中使用 BQ29737DSER、但主轨道当前将使定义为 BQ29737DSER "NC"的引脚接地。 BQ29737DSER 数据表指出"无连接(电气开路、请勿连接到 BAT 或 VSS)"。
换言之、NC 引脚不应接地、而应保持开路。 我们 对这个细节仍然很好奇:
- 了解引脚说明是"电气打开",而不是引脚电气打开(内部)是正确的吗?
谢谢!