This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:数据级联成功但产生无输出

Guru**** 2631755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313536/tlc5973-data-cascades-successfully-but-produces-no-output

器件型号:TLC5973

我已将 TLC5973集成到设计中、原理图的一部分如下所示:

一个 IC 链中有11个这样的 IC。

当我尝试 对器件进行编程时、数据会成功级联到器件链中、GSLAT 序列将允许再次对链中的第一个器件进行编程:

但是、从连接到芯片的 LED 看不到任何输出。

下面是发送到第一个芯片的信号的更详细视图:

什么原因可能导致这种奇怪的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否检查一下您的 WRTCMD 是否正确?

    BTW、请参阅以下  e2e.ti.com/.../7450.TLC5973_5F00_Sample_5F00_Code.zip 链接。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    请查看我的帖子中最后一幅图像的注释版本,其中显示写入命令为3AA,数据为{000, FFF, FFF}。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在发送命令后帮助测量输出电压吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    下面是传输 RGB={7FF、7FF、7FF}之后器件 OUT0 (黄色)的示波器截图(蓝色)。

    电压是~8V、这是12V Vled - LED 的3x Vf。

    如此处所示、~1kHz 时会有一些光开关噪声、注意光标位置和左上面板中的1/Dx:

    但是、这与将 LED 拉至接地的预期 PWM 输出不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 HB,

    1.请帮助检查 TLC5973的时序要求。

    2.如果信号没有问题,电源也没有问题。 请帮助检查 IC 焊接是否有任何问题。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图显示了传输"0"、脉冲宽度为160ns (OK)、周期为6.2us。 这将提供~160kHz (OK)的 fclk。

    EOS 保持时间为24us。 22uS < 24uS < 35uS --好的

    GSLAT 时间为60us。 50us < 60us --正常

    焊接质量良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您不介意、可以发送2块板子给我吗? 请告诉我您的电子邮件地址、我会将封装信息发送给您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法在不公开发布的情况下向您发送我的电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请发送至我的电子邮件 jared-zhou@ti.com

    BR、Jared