This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:压降

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314145/lm5175-voltage-drop

器件型号:LM5175

您好

输入12V、输出19.5V、发生异常现象

:增加负载后,输出电压将下降至17.XV。 更换 Rsense 电阻器、电阻器将恢复正常。

根据制造商的测量结果、Rsense 电阻是正常的8m Ω。

实际测得的波形显示、当使用这个"异常"8 m Ω 电阻器时、H/L 侧在振荡。

并且高侧栅极电压也不正确。

您能不能帮助我们建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您与我们取得联系、关于您的疑问、您能否分享您的原理图? 此外、您是否还可以填写此快速入门计算器 Excel 表格、  

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haroon

    请参阅  附加文件

    e2e.ti.com/.../5224.LM5175.pdfe2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的耐心、 您提到了在更换 Rsense 电阻器时、有一种不同类型的电阻器、但您看到的相同电阻问题已得到解决?

    您使用的检测电阻器可能具有很大的电感、这可能导致了此振荡。 您在那里连接了什么波形、它们是两个 Rsense 电阻器的波形吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haroon

    1.是的,更换电阻后会恢复正常。 有问题的电阻器也会在其他板上重现相同问题。

    2.请告诉我,此处电阻器的特定电感必须低于多少 nH 才能满足要求?

    HDRV2/LDRV2分别对应于 LM5175的高侧 MOS/低 侧 MOS 的开关、CS 对应于 R35的 VCC24V_PGND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我看到是的、它必须是感应电阻器的电感、遗憾的是没有应避免的标准值 nH。 根据经验、最好将该寄生电感保持在尽可能低的水平、以便您的系统保持稳定。

    我理解波形的标签、我的意思是左右两侧的波形有什么意义? 它们是否代表具有有问题的感应电阻器和不有问题的感应电阻器的系统波形?

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haroon

    它们也是异常波形。 左侧记录多个异常波形的叠加、右侧显示单个波形;

    正常波形如下:

    作为补充、DC_Board 上还有两个 LM5175。 小型电路板上有三个 LM5175、输出分别为12V/15V 和19.5V。 其中、12V/15V 也使用此电阻器、但不会出现类似的例外情况。 但是、将12V/15V 电阻器(8m_1%)(线路差值仅在反馈电压分压电阻中)移至19.5V 也会导致异常;

    添加一些客户测试结果:

    1.将8m_1%电阻器重新焊接到 DC_Board 后、19.5V 输出仍然异常;

    2.将8m_1%电阻重新焊接到 DC_Board 上、并调整 FB 电阻将输出变为18.5V 后、输出仍然异常;

    3.将8m_1%电阻重新焊接到 DC_Board 后、通过调节 FB 电阻将输出更改为18.0V、输出仍然正常;

    4.将8m_1%电阻重新焊接到 DC_Board 上、通过调节 FB 电阻将输出改为17.5V、输出仍然正常、输出电压好像下降了、

    将恢复类似的振荡异常。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我明白了、是的、SW 节点信号中存在振铃和很大的噪声、我认为导致这里产生了额外的寄生电感。

    至于测试结果、当您降低输出电压时、信号是变得更好还是振荡恢复了?

    Br、

    哈龙