This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:Vbias 之前存在 VIN

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316549/tps22990-vin-present-before-vbias

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS22997

尊敬的 TI 支持部门:

我在一个应用中使用 TPS22990切换1V8电源轨。 我已经将一个3V3电源连接到 VBIAS 引脚、但在3V3 (VBIAS)电源轨存在之前(刚好)将存在1V8 (VIN)。

您认为这会导致问题吗?

此致、

吉多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    欢迎使用 e2e!

    使用 TPS22990、我建议您仅在连接 VBIAS 后连接 VIN、因为当 VIN > VBIAS 时、该器件就会在建议的工作条件之外运行、并可能会影响器件的长期可靠性。

    我建议您使用 我们的下一代 TPS22990版本 TPS22997 -除了具有更好的规范外、它可以在 VIN > VBIAS 下正常运行。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的快速回答! 我始终对 VBIAS > VIN 的电路板进行了修补、我将考虑使用 TPS22997。

    此致、

    吉多