This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:如何测量波特图?

Guru**** 2811675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316524/lm5143-q1-how-to-measure-bode-plot

器件型号:LM5143-Q1

尊敬的 TI

将 MODE 引脚连接 到 VDDA 以实现交错式信号输出操作、

在 信号输出运行时、如何 测量波特图?

将串联电阻器放置在何处?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 FB1引脚上放置一个电阻分压器、并在 RFBT 和 Vout 之间插入纹波注入电阻。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,hong jia

    因此、我们应该将 FB1连接到 Redriver、将 FB2连接到 AGND、  如果没有  Redriver、我们无法 测量波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 环路测量需要使用电阻分压器。

    此致、

    鸿嘉