This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521908供货情况

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313559/tps65219-tps6521908-availability

器件型号:TPS65219

您好!

我们正在计划使用 TPS65219为 AM6234处理器供电。 我们要使用0.85V 作为 VDD_CORE、并计划在设计中使用 LPDDR4。 我们可以使用的 TPS65219的唯一变体是 TPS6521902和 TPS6521908 、但 市场上未提供 TPS6521908。 因此、我想知道器件 TPS6521908的发布时间是什么时候?

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! TPS6521908需要多大的库存? 该库存是用于原型/评估还是用于生产?

    在 TI.com 上、我们预计3月的库存会更多。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    到目前为止、我们处于设计阶段。 因此、我们将  根据可用性来评估是使用 TPS6521908还是 TPS6521902。  当我查看 TI 网站时、发现它为我显示出缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原型设计阶段/评估或生产所需的材料是什么? 需要多少个器件? 我将等待对这些问题的回答、但与此同时、以下是一些建议:   

    • 用于原型设计/评估(低数量) :您可以使用 TPS6521905 (用户可编程版本),并使用 编程板GUI 重新编程 NVM,以匹配 TPS6521908配置。 我们可以提供包含 TPS6521908设置的配置文件、该文件可以轻松上传至 GUI 以对 PMIC 进行重新编程。   

    • 用于生产 :我建议大家等到3月份有更多库存,或者与当地的 TI 销售代表一起评估加快生产材料或样片的方法。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我们仍处于原型设计阶段。 到我们准备好第一块原型板的时候、将是三月。  TPS6521908 在3月后是否可以立即供货? 它将帮助我们决定选择正确的部件。

    谢谢。

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议与当地的 TI 销售人员/代表联系、以获取 有关生产材料供货情况的最新信息。

    对于原型/验证、如果您有兴趣、我们可以帮助您选择 PMIC 重新编程选项。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的建议。 由于所有型号的封装都是相同的、因此我们决定为我们的设计创建一个变体、即我们现在将使用02版本、当08版本可用时、我们将会使用它。

    谢谢。

    桑托什