This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:需要检查结温和热阻

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846, UC1846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315912/uc2846-need-check-junction-temp-and-thermal-resistance

器件型号:UC2846
主题中讨论的其他器件: UC1846

戒律:

客户使用 UC2846DWTR 时、他们想知道使用哪一列来计算热性能1列还是2列?

他们还想知道 UC2846DWTR 结温,因为数据表只显示操作温度为 -40到85。  

在70C 环境中、UC2846DWTR 表面温度约为107C、客户担心这可能会导致热关闭。 因此他们想要计算温升、看看它是否可以在这种环境下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     N、J、PDIP、CDIP 或 DW、 使用第2列。

    LCCC、使用第1列。

    根据其数据表、UC2846 Tj max = 85C。 在外壳上为107C 已超过 Tj 最大值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪格:

    根据 TI.com,85°C 是工作温度,您能帮助检查结温吗? 85C 结温过低。 125°C 或150°C 是右结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应使用 UC1846获得125C 结温。 UC2846结为85C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪格:

    谢谢。 我发现以下信息,UC2846最大 Tj 为85C。