This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:规格检查

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS65135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314731/tps65135-spec-check

器件型号:TPS65135
主题中讨论的其他器件: TPS65132

您好

此芯片的客户为 MIPI 显示屏供电、并将输出设置为5.5V 和-5.4V。 当未施加负载时、电压为5.5V 和-5.4V。 连接显示屏后、电压上升到6V 和-6.3V。 添加负载后、电压会升高。 它为高电平、是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    能否知道 AVDD 和 AVEE 上增加的负载电流是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    屏幕制造商回复说、AVDD 和 AVEE 这两个电压的电流不同、并且存在不匹配情况、如下所示

    VSP:

    1.黑屏=-0.051A

    2.白屏=-0.051A

    3.rgb 屏幕=-0.068A

    VSN:

    1.黑屏=0.05A

    2.白屏=0.006A

    3.rgb 屏幕=0.022A

    客户进行了实验、发现如果 AVEE 未负载、且负载超过13mA 时 AVDD 的电压将增大;

    是否有任何方法可以防止由于 AVDD 和 AVEE 之间的电流失配而导致电压上升? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    建议在 AVDD 和 AVEE 上添加相同的负载电流、并接受50%以内的电流失配。 但 RGB 屏幕的不匹配度似乎高出~3倍。

    BTW、我能否知道客户是否会考虑其他解决方案? 在我看来、TPS65132也是这里的一个不错选择。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    感谢您的答复和建议

    因此、调整 TPS65135原理图不会改善电压上升问题。 这是因为产品与屏幕不匹配、对吧?

    TPS65132和 TPS65135之间的区别是什么?

    当正负电流不匹配(超过50%)时、TPS65132的电压是否不升高?

    e2e.ti.com/.../SPEC_2D00_FX10006_2D00_B_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    TPS65132通过不同的电路生成 AVDD 和 AVEE、因此这两个电路可以单独工作、无需担心负载电流不匹配。

    Br

    帕特里克