This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952新设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, BQ76952EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315300/bq76952-bq76952-new-design

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、、 EV2400

您好!

我正在  使用 bq76952和 STM32L5 MCU 设计 BMS、如何将 AFE 与 bq studio 连接、以检查 AFE 的基本功能并验证第一版 PCB、因此根据此结果可开发 MCU 代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是 、BQ76952EVM 可以连接到 BQstudio、而  bq76952 IC 可以连接 BQstudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohsik、

    您只需将 BQ76952的 I2C 线路连接到 EV2400即可连接 bqStudio。 此 EVM 有一个板载 EV2400可供使用、请将板载 MCU 与 IC 的 I2C 线路连接起来。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、 谢谢